利用直接旋转手柄锁定设备
手柄锁定
使用最多 3 个挂锁(用户自备)锁定手柄。
|
手柄锁定 |
挂锁 |
|
|---|---|---|
|
仅在 O (OFF) 位置挂锁(标准)。 |
使用最多 3 个挂锁(用户自备)锁定手柄,挂锁的锁钩直径为 5–8 mm (0.2–0.3 in)。 |
|
|
挂锁在两个位置 I (ON) 和 O (OFF) 上(可选)这种锁定方法要求移除、调整和重新安装旋转手柄。 |
使用最多 3 个挂锁(用户自备)锁定手柄,挂锁的锁钩直径为 5–8 mm (0.2–0.3 in)。 |
|
门锁(MCC 功能)
危险 |
|---|
|
电击、爆炸或弧闪的危险
只有具备相应资质的人员才有权禁用门锁。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
![]() |
当设备处于 I (ON) 位置时,请临时禁用此锁,以便打开门。 禁用此锁时,需要改动旋转手柄。 有关更多信息,请参阅 GHD16295AA,TeSys GV5 / GV6 - 旋转手柄 MCC 适配板 - 说明书。 |
如果锁具被禁用,则直接旋转手柄的以下功能将变得无效:
-
锁门
-
在门打开时防止设备合闸




危险