DOCA0160FR-00

Fonction de protection contre les défauts à la terre

Les principales fonctions du relais VigiPacT RHB sont les suivantes :

  • Mesure le courant de fuite à la terre détecté par le tore.

  • Affiche le courant de fuite à la terre.

  • Déclenche le disjoncteur de protection de l'installation via un déclencheur voltmétrique MN ou MX si le courant de fuite à la terre dépasse le seuil d'alarme >I2 pendant une durée supérieure à la temporisation ton2.

  • Met en oeuvre deux seuils de courant de fuite à la terre, l'un correspondant à une préalarme et l'autre à une alarme.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?