DOCA0160IT-00

Funzione di protezione dai guasti di terra

Le funzioni principali del relè VigiPacT RHB sono:

  • Misurazione della corrente di dispersione di terra rilevata dal toroide.

  • Visualizzazione della corrente di dispersione di terra.

  • Sganciamento dell'interruttore automatico di protezione dell'installazione attraverso uno sganciatore voltmetrico MN o MX se la corrente di dispersione di terra supera la soglia di allarme >I2 per un tempo superiore al ritardo ton2.

  • Implementazione di due soglie di corrente di dispersione di terra, una corrispondente a un preallarme e l'altra a un allarme.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?