DOCA0160IT-00

Memoria cronologia

Il menu della memoria della cronologia (HiS) consente di ottenere il valore della corrente di dispersione di terra misurato per l'ultimo allarme rilevato e memorizzato.

Passaggio

Azione

Schermata

1

Premere il pulsante OK per più di 2 s.

Risultato: Idn lampeggia sullo schermo.

2

Premere il pulsante quattro volte per selezionare il menu HiS.

3

Premere il pulsante OK.

Risultato: M lampeggia e il valore della corrente di dispersione di terra misurato per l'ultimo allarme rilevato viene visualizzato sullo schermo.

4

Premere il pulsante .

Risultato: quando Clr lampeggia sullo schermo, è possibile cancellare la memoria della cronologia premendo il pulsante OK.

5

Per uscire dal sottomenu corrente, selezionare il sottomenu ESC utilizzando il pulsante o e premere il pulsante OK.

Risultato: HiS lampeggia sullo schermo.

6

Per uscire dal menu e visualizzare la schermata Home, selezionare il sottomenu ESC con il pulsante o e premere il pulsante OK.

Risultato: viene visualizzata la schermata Home.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?