DOCA0160FR-00

Mémoire historique

Le menu de la mémoire historique (HiS) permet d'obtenir la valeur stockée dans la mémoire du courant de fuite à la terre mesuré pour la dernière alarme détectée.

Etape

Action

Ecran

1

Appuyez sur le bouton OK pendant plus de 2s.

Résultat: Idn clignote à l’écran.

2

Appuyez quatre fois sur le bouton pour sélectionner le menu HiS.

3

Appuyez sur le bouton OK.

Résultat: M clignote et la valeur du courant de fuite à la terre mesuré pour la dernière alarme détectée est affichée à l'écran.

4

Appuyez sur le bouton .

Résultat: Lorsque Clr clignote à l'écran, la mémoire historique peut être effacée par une pression sur le bouton OK.

5

Pour quitter le sous-menu actif, sélectionnez le sous-menu ESC à l'aide du bouton ou et appuyez sur le bouton OK.

Résultat: HiS clignote à l'écran.

6

Pour quitter le menu et afficher l'écran d'accueil, sélectionnez le sous-menu ESC à l'aide du bouton ou et appuyez sur le bouton OK.

Résultat: L'écran d'accueil s'affiche.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?