DUG_Puck lysdæmper_LK-00

Om enheden

Wiser trådløs lysdæmper for indbygning (puck) (herefter kaldet puck/mikromodullysdæmper) kombinerer fordelene ved en intelligent lysdæmperfunktion med almindelige mekaniske trykknapafbrydere. Den transformerer en almindelig kontakt til en tilsluttet enhed, som kan styres fra kontakten selv eller via Wiser-appen. Den kan tænde og dæmpe de ohmske, induktive eller kapacitive belastninger, og den er også anvendelig til dæmpbare LED lyskilder.
VIGTIG: Undlad styring af enheder, der er afhængige af en permanent strømforsyning.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?