DUG_Puck lysdæmper_LK-00

Af hensyn til din sikkerhed

FARE
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Af hensyn til sikkerheden må den elektriske installation kun udføres af kvalificerede fagfolk. Kvalificerede fagfolk skal kunne dokumentere omfattende viden inden for følgende områder:
  • Tilslutning til installationsnetværk.
  • Tilslutning af forskellige elektriske enheder.
  • Trækning af elektriske kabler.
  • Sikkerhedsstandarder, regler og regulativer for lokal ledningsføring.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
FARE
fare for elektrisk stød
  • Sørg for, at klemmetilslutningsområdet ikke kommer i kontakt med de metalliske dele på en enhed, der er installeret på samme sted.
  • Kortslut ikke udgangene med neutral.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
FORSIGTIG
skader på udstyret
  • Betjen altid produktet i overensstemmelse med de angivne tekniske data.
  • Tilslut aldrig blandede induktive/kapacitive belastninger.
  • Tilslut kun belastninger, der kan dæmpes.
  • Slut ikke lysdæmperens udgang til stikkontakten.
Personer kan komme til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?