DUG_Puck lysdæmper_LK-00

Skift mellem tilstandsindstillinger

Du kan skifte mellem det senest anvendte lysstyrkeniveau eller 100 % lysstyrkeniveau, når lysdæmperen er tændt.
Sådan skiftes mellem lysstyrkeniveauet:
  1. Hjem-siden skal du trykke på Alle enheder > Puck lysdæmper.
  2. Tryk på Indstillinger.
  3. Tryk på Skift mellem tilstandsindstillinger, og vælg en af funktionerne som standardhandling.
    • 100% (A): Som standardindstilling af lysstyrkeniveauet til 100 %, når enheden er tændt.
    • Sidste niveau (B): Som indstilling af det tidligere anvendte lysstyrkeniveau som standard, når enheden er tændt.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?