DUG_Puck lysdæmper_LK-00

Sådan fjernes enheden

Ved hjælp af Wiser-appen kan du fjerne en enhed fra enhedslisten.
Sådan fjernes enheden:
  1. Hjem-siden skal du trykke på Alle enheder > Puck lysdæmper.
  2. Tryk på for at få vist flere oplysninger.
  3. Tryk på Fjern og Fabriksindstillinger for enhed (A).

    TIP: Alternativt kan du for at fjerne enheden trykke på Puck lysdæmperHjem-siden i længere tid.
    BEMÆRK:
    • Pucken nulstilles når enheden fjernes. Efter nulstillingen bliver lysdioden orange, hvilket angiver, at pucken er klar til at blive parret med et andet netværk.

    • Hvis der er et problem under parring eller nulstilling af pucken, se Nulstilling af enheden manuelt.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?