DUG_Puck lysdæmper_LK-00

Fejlfinding

Symptom

Løsning

Lysdæmpning ikke mulig.

  • Reducér/øg belastningen.

  • Lad Pucken afkøle i tilfælde af overophedning.

  • Skift belastningen (hvis belastningen er inkompatibel med Puck).

Tænding ikke mulig.

  • Lad Pucken afkøle i tilfælde af overophedning.

  • Reducér belastningen.

  • Skift belastningen.

  • Kontrollér ledningerne mellem trykknappen og afbryderen.

Flimren ved minimum lysniveau.

  • Forøg den min. lysstyrke (hvis flimren stadig fortsætter, skal du installere en 31LCDA-enhed til belastningskorrektion).

  • Skift belastningen (hvis minimumslysstyrken er utilstrækkelig).

  • Indstil RL lysdiodetilstand (det tilrådes at bruge 10 % af den nominelle belastning for at undgå overophedning af pucken).

Flimren

  • Skift belastningen.

  • Indstil RL lysdiodetilstand (det tilrådes at bruge 10 % af den nominelle belastning for at undgå overophedning af pucken).

Kun minimal dæmpningsevne

  • Skift dæmpningsområde.

  • Indstil RL lysdiodetilstand (det tilrådes at bruge 10 % af den nominelle belastning for at undgå overophedning af pucken).

  • Skift belastningen (hvis belastningen er inkompatibel med Puck).

Enheden er ikke klar til parring, når enheden er fjernet fra appen.

Nulstil til standardindstillingerne fra fabrikken, se Nulstilling af enheden manuelt.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?