DUG_Puck lysdæmper_LK-00

Test af enheden

Før Puck bruges, skal du manuelt teste Puck'en og sørge for, at den virker, når den er tilsluttet belysningsenhederne.
ADVARSEL
FARE FOR ELEKTRISK STØD
  • Overhold forskrifterne for arbejde på strømførende dele.
  • Udløs kun knapperne på enheden med isoleret hjælpeudstyr, der lever op til kravene i EN 60900.
Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
  • Tryk kortvarigt på testknappen én gang, og den tilsluttede belysningsenhed tændes/slukkes.

  • Tryk på og hold testknappen nede for at justere dæmpningsniveauet for den tilsluttede belysningsenhed.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?