DUG_Puck lysdæmper_LK-00

Oprettelse af et scenarie

Med et scenarie kan du gruppere flere handlinger, der normalt udføres sammen. Ved hjælp af Wiser-appen kan du oprette scenarier på grundlag af dine behov.
  1. Hjem-siden skal du trykke på .
  2. Gå til Scenarie > + for at oprette et scenarie.
  3. Tryk på Redigér navn (A), indtast navnet på scenariet, og tryk på Gem.
    TIP: Du kan vælge det forsidebillede, der repræsenterer dit scenarie, ved at trykke på .

  4. Tryk på Tilføj opgave (B) i afsnittet Handling for at åbne rullemenuen.
  5. I menuen Tilføj opgave kan du udføre en af eller alle følgende handlinger (C):
    • Kør enheden - Vælg de enheder, som du ønsker i scenariet.
    • Vælg automatisering - Vælg den automatisering, som du vil aktivere eller deaktivere.
    • Forsinkelse - Indstil forsinkelsestiden.
    BEMÆRK: Du kan tilføje en eller flere handlinger ved hjælp af .

  6. Tryk på Kør enheden > Puck lysdæmper for at vælge en af eller alle de funktioner, der skal tilføjes i scenariet:
    • Lysdæmper (D): Tænd/sluk for enheden.
    • Lysstyrke (E): Sådan indstilles lysstyrkeprocenten.

  7. Tryk på Næste, og når handlingerne er indstillet, skal du trykke på Gem.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?