DUG_Puck lysdæmper_LK-00

Manuel parring af enhed

Sådan parres enheden manuelt:
  1. Hjem-siden skal du trykke på +.
  2. Tryk på og vælg Wiser Gateway i rullemenuen.
  3. Vælg en mulighed for at tilføje enheden (A):
    • Tilføj enhed med installationskode
    • Tilføj enhed uden installationskode

    TIP: Det anbefales at tilføje enheden med installationskode.
  4. Tryk på Tilføj enhed med installationskode for at åbne rullemenuen for at parre enheden med installationskoden. Vælg en af indstillinger (B):
    • Scan installationskode - Du kan scanne enheden for installationskoden.
    • Indtast installationskoden manuelt - Du kan manuelt indtaste installationskoden fra enheden.
    Fortsæt til trin 6, når du har scannet eller indtastet installationskoden.

  5. Tryk på Tilføj enhed uden installationskode for at parre enheden uden installationskode.
  6. Vælg en af følgende:
    • Tryk kortvarigt på S/R-knappen (setup/reset) 3 gange (<0,5 sek.) på pucken med en skruetrækker.
    • Tryk kortvarigt på trykknappen 3 gange.

    Lysdioden blinker orange.
    BEMÆRK: Hvis pucken er placeret bag trykknappen, er status-lysdioden ikke synlig.
  7. I appen skal du vælge Bekræft, at lysdioden blinker orange, og trykke på Start konfiguration (C).

    Efter et par sekunder angiver en lysdiode, der lyser konstant grønt, at enheden er korrekt parret med gateway'en.

  8. Når enheden er tilføjet i appen, skal du trykke på Udført.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?