DUG_Puck lysdæmper_LK-00

Oprettelse af en automatisering

Med en automatisering kan du gruppere flere handlinger, der skal udføres sammen og aktiveres automatisk eller på planlagte tidspunkter. Ved hjælp af Wiser-appen kan du oprette automatiseringer ud fra dine behov.
  1. Hjem-siden skal du trykke på .
  2. Gå til Automatisering > + for at oprette en automatisering.
  3. Tryk på Redigér navn (A), indtast navnet på automatiseringen, og tryk på Gem.
    TIP: Du kan vælge det forsidebillede, der repræsenterer din automatisering, ved at trykke på .

  4. Tryk på En af betingelserne er opfyldt for at vælge en af betingelsestypen (B):
    • Alle betingelser er opfyldt - Automatiseringen igangsættes, når alle betingelserne er opfyldt.
    • En af betingelserne er opfyldt - Automatiseringen igangsættes, når mindst én betingelse er opfyldt.

  5. Tryk på Tilføj betingelse for at åbne rullemenuen.
  6. I menuen Tilføj betingelse kan du vælge én af eller alle følgende indstillinger (C):
    • Når vejret skifter - Vælg de forskellige vejrindstillinger.
    • Tidsplan - Indstil tid og dag.
    • Når enhedens status ændres - Vælg enheden, og dens funktion.
    BEMÆRK: Du kan tilføje en eller flere betingelser ved hjælp af .

  7. Tryk på Når enhedens status ændres > Puck lysdæmper, og vælg en af eller begge funktionerne:
    • Lysdæmper - Tænd/sluk lysdæmper (D).
    • Lysstyrke - Justér lysstyrkeniveauet (E).

  8. Tryk på Tilføj opgave for at åbne rullemenuen.
  9. I menuen Tilføj opgave kan du foretage en af eller alle følgende indstillinger (F):
    • Kør enheden - Vælg de enheder, du vil udløse.
    • Scenarie eller automatisering - Vælg det scenarie, du ønsker at udløse, eller vælg den automatisering, du vil aktivere eller deaktivere.
    • Send besked - Slå besked til for automatiseringen.
    • Forsinkelse - Indstil forsinkelsestiden.
    BEMÆRK: Du kan tilføje en eller flere handlinger ved hjælp af .

  10. Tryk på Effektiv periode for at indstille tidsintervallet for automatiseringen. Du kan vælge en af følgende (G):
    • Hele dagen - 24 timer
    • I dagtimerne - Fra solopgang til solnedgang
    • Nat - Fra solnedgang til solopgang
    • Brugerdefineret - Brugerdefineret tidsperiode

  11. Tryk Gem, når alle handlingerne og betingelser er indstillet.
    Når automatiseringen er gemt, vises det på fanen Automatiseringer. Du kan trykke på omskifterkontakten på automatiseringen for at aktivere den.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?