DUG_Puck lysdæmper_LK-00

Parring af enhed med automatisk scanning

Ved parring af enheden med automatisk scanning registreres enheden automatisk, når den korresponderende enhed tændes.
  1. Tryk på +Hjem-siden.
  2. Tryk på Aut. scanning > Bekræft.
  3. Aktivér tilladelser til Adgang til placering og Wi-Fi for at scanne enheden, og tryk på Start scanning.
    BEMÆRK: Hvis du har flere gateways, skal du udføre trin 4 eller fortsætte til trin 5.
  4. Tryk på Vælg gateway, og vælg Wiser Gateway i rullemenuen.
  5. Tryk kortvarigt på setup/reset-knappen 3 gange (< 0,5 sek.), og vent et par sekunder, indtil enhedens søgning er færdig.
    Lysdioden blinker orange.
    TIP: Hvis du ønsker at parre flere enheder på én gang, skal du udføre trin 5 på hver enhed og vente et par sekunder, indtil de registreres.
  6. Tryk på Næste (A), og vælg Mikromodullysdæmper.
  7. Når enheden er tilføjet, skal du trykke på Udført.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?