DUG_SysM/SysD_SSO_03

Verificar o consumo de energia

Através da aplicação Wiser , pode monitorizar o consumo de energia da carga conectada ao dispositivo ao aceder à funcionalidade de consumo.
SUGESTÃO: Pode ver o valor diário de consumo de energia em tempo real da carga ligada ao dispositivo no painel de controlo do dispositivo.
Para verificar o histórico de consumo de energia do dispositivo:
  1. Na página Principal, toque em Todos os dispositivos >Tomada conectável 16A .
  2. Na página do painel de controlo do dispositivo, toque em Consumo.
  3. Na página Consumo, pode ver o consumo total de energia e as suas alterações na Semana (A), Mês (B) e Ano (C) no gráfico.
    Pode tocar em cada barra do gráfico para ver a energia total consumida num dia/mês específico.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?