DUG_SysM/SysD_SSO_03

Acerca do dispositivo

A Tomada conectável 16A (a seguir designada Tomada) é uma tomada elétrica conectável, concebida para gerir e controlar dispositivos elétricos de forma conveniente e eficaz. Pode controlar e monitorizar remotamente o consumo de energia da carga ligada.

A tomada está equipada com um mecanismo de proteção de temperatura. Quando a tomada é utilizada com uma carga elevada durante um longo período de tempo, o mecanismo pode desligar a tomada, garantindo proteção contra sobreaquecimento.

A tomada está equipada com um mecanismo de proteção contra sobrecarga. Quando a tomada é usada com uma carga alta (18 A e superior), o mecanismo pode desligar a tomada, garantindo a proteção contra sobrecarga.

NOTA:
  • O dispositivo não deve controlar aplicações relevantes em termos de segurança

  • Não misture tipos de carga diferentes na tomada controlada

  • Não utilize tomadas múltiplas na tomada controlada

  • Não utilize para carregamento de veículos elétricos

Elementos de operação

A: Botão de pressão com LED de estado

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?