DUG_SysM/SysD_SSO_03

Informações técnicas

Tensão nominal

AC 230 V ~, 50 Hz

Potência nominal

Tipo de carga

Nome da carga

Valor da carga

LED

LED

100 W, 125 μF

Motor

1600 VA, máx. 7 A

transformador com núcleo de ferro:

1500 VA

Lâmpada incandescente

2000 W

Conversor eletrónico redutor

2000 VA

Carga óhmica

3680 W

Carga capacitiva

6 AX, máx. 70 μF

Carga indutiva

16 A, cosφ = 0,6

Stand-by

Máximo 0.4 W

Proteção de fusível

Disjuntor 16 A

Terminais de ligação

Terminais para máx. 2 x 2,5 mm²

Frequência de funcionamento

2405 - 2480 MHz

Potência máx. de radiofrequência transmitida

<10 mW

Classificação IP

IP20

Precisão de medição

± 1% para cargas >25 W

Protocolo de comunicação

Certificado Zigbee 3.0

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?