DUG_SysM/SysD_SSO_03

Criar uma programação

A tomada pode ser controlada e acionada por uma programação. Uma vez definida a programação, o seu sistema irá seguir a programação ativa. Pode criar ou modificar as programações em qualquer altura.
Para criar uma programação:
  1. Na página Principal, toque em Todos os dispositivos >Tomada conectável 16A .
  2. Toque em Programação > Adicionar programação para adicionar uma programação.
  3. Defina a hora (A).
  4. Toque em Repetir (B) para selecionar os dias nos quais pretende definir a programação.
  5. Toque em Nota (C), introduza a nota e toque em Confirmar.
  6. Toque no botão ativar/desativar (D) para ativar a Notificação para a programação. A aplicação enviará uma notificação, indicando que a tarefa agendada é executada à hora da programação.
  7. Toque em Tomada (E) e selecione uma das opções:
    • Ligado - Liga a tomada à hora agendada
    • Desligado - Desliga a tomada à hora agendada

  8. Toque em Guardar.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?