DUG_SysM/SysD_SSO_03

Emparelhar o interruptor sem fios com tomada simples

  1. Prima ligeiramente a parte superior do botão de pressão 5 vezes numa sequência rápida no interruptor sem fios.
    O LED de estado pisca a verde.

  2. Prima ligeiramente o botão de pressão da tomada 5 vezes numa sequência rápida.
    O LED de estado pisca a verde.

    Após o emparelhamento bem sucedido, o LED verde no interruptor sem fios e a tomada irão parar de piscar.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?