DUG_SysM/SysD_SSO_03

Utilizar o dispositivo

O Painel de controlo permite-lhe ligar e desligar a tomada e monitorizar o consumo de energia.

Na página Principal, toque em Todos os dispositivos >Tomada conectável 16A para aceder ao painel de controlo.

Na página do painel de controlo da tomada, pode ver o seguinte:

  • Potência (W) - O valor de carga do dispositivo ligado à tomada (A)

  • Dia (kWh) - O consumo de energia total do dispositivo ligado à tomada por dia (B)

    NOTA: O consumo de energia total por valor de dia será automaticamente reposto a zero às 00:00 horas todos os dias.
  • O estado atual da tomada (C)

  • Programação (D)

  • Consumo (E)

  • Definições (F)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?