DUG_SysM/SysD_SSO_03

Exemplo de uma automatização

Esta demonstração mostra como criar uma automatização para obter notificações na sua aplicação quando o valor total do consumo de energia da Tomada é de 50 kWh.
  1. Aceda a Automatização > + para criar uma automatização.
  2. Toque em Editar nome, introduza o nome da automatização e toque em Confirmar.
    SUGESTÃO: Pode escolher a imagem da capa que representa a sua automatização tocando em .
  3. Toque em Adicionar Condição > Quando o estado do dispositivo muda > Tomada conectável 16A .
  4. Toque em Consumo diário, selecione o valor do consumo de energia total (A) e toque em Seguinte.
    SUGESTÃO: Pode definir o valor do consumo de energia em 50 kWh.

  5. Toque em Adicionar tarefa > Enviar Notificação e selecione Notificações (B).
  6. Toque em Seguinte.

  7. Na página Definições de automatização, toque em Guardar.

    Quando a automatização está guardada, é visível no separador Automatização. Pode tocar no botão ativar/desativar para ativar a automatização.
A notificação push será apresentada no ecrã quando a automatização for acionada. Também pode tocar no para aceder ao histórico de notificações.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?