DUG_SysM/SysD_SSO_03

Selecionar o modo indicador LED

Através da aplicação Wiser , pode selecionar o modo indicador LED para identificar facilmente o estado do dispositivo.
Para definir os modos indicadores LED:
  1. Na página Principal, toque em Todos os dispositivos >Tomada conectável 16A .
  2. Na página do painel de controlo do dispositivo, toque em Definições.
  3. Toque em Modo de indicador LED (A) e selecione uma das seguintes opções:
    • Inversão com carga - O LED na tomada está ligado quando o dispositivo está desligado
    • Consistente com carga - O LED na tomada está ligado quando o dispositivo está ligado
    • Sempre desligado - O LED na tomada está sempre desligado
    • Sempre ligado - O LED na tomada está sempre ligado

    Para obter informações sobre a cor do LED durante cada modo, consulte Indicação de LED.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?