DUG_SysM/SysD_SSO_03

Criar um momento

Um momento permite-lhe agrupar várias ações que normalmente são realizadas em conjunto. Através da aplicação Wiser, pode criar momentos com base nas suas necessidades (tais como noite de cinema).
Para criar um momento:
  1. Na página Principal, toque em .
  2. Aceda a Momento > + para criar um momento.
  3. Toque em Editar nome, introduza o nome do momento (A) e toque em Confirmar.
    SUGESTÃO: Pode escolher a imagem de fundo que o seu momento representa, tocando em .

  4. Na secção Ação, toque em Adicionar tarefa (B) para abrir o menu deslizante.
  5. No menu Adicionar tarefa, pode realizar uma ou todas as seguintes ações (C):
    • Executar o dispositivo - Selecione os dispositivos que pretende num momento
    • Selecionar automatização - Selecione a automatização que pretende ativar ou desativar. Consulte Criar uma automatização
    • Atraso - Permite definir o tempo de atraso.
    NOTA: Pode adicionar uma ou mais ações através de .

  6. Toque em Executar o dispositivo > Tomada conectável 16A > Tomada para selecionar qualquer uma ou todas as funções para adicionar no momento:
    • Ligado - Ligar a tomada (D)
    • Desligado - Desligar a tomada (E)
    • Interruptor inverso - Alterna o último estado da tomada (F)

  7. Depois de definir todas as ações, toque em Guardar.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?