DUG_SysM/SysD_SSO_03

Criar uma automatização

Uma automatização permite-lhe agrupar várias ações que normalmente são realizadas em conjunto, acionadas automaticamente ou às horas agendadas. Através da aplicação ELKO Smart, pode criar automatizações com base nas suas necessidades.
Para criar uma automatização:
  1. Na página Principal, toque em .
  2. Aceda a Automatização > + para criar uma automatização.
  3. Toque em Editar nome, introduza o nome da automatização (A) e toque em Confirmar.
    SUGESTÃO: Pode escolher a imagem da capa que representa a sua automatização tocando em .

  4. Toque em Qualquer condição é cumprida para selecionar qualquer um dos tipos de condição (B):
    • Todas as condições são cumpridas - A automatização é acionada quando todas as condições são cumpridas.
    • Qualquer condição é cumprida - A automatização é acionada quando pelo menos uma condição é cumprida.

  5. Toque em Adicionar Condição para abrir o menu deslizante.
  6. No menu Adicionar Condição, pode escolher uma ou todas as opções seguintes (C):
    • Quando o tempo muda - Permite selecionar as diferentes definições meteorológicas
    • Programação - Permite definir a hora e o dia
    • Quando o estado do dispositivo muda - Permite selecionar o dispositivo e a respetiva função
    Nota: Pode adicionar uma ou mais ações através de .

  7. Toque em Quando o estado do dispositivo muda > Tomada conectável 16A e selecione uma ou todas as funções:
    • Tomada - Ligar/desligar a tomada: (D)
    • Potência (W) - O valor de carga em tempo real do dispositivo conectado (E)
    • Consumo diário (kWh) - O valor total do consumo de energia diário (F)
    • Consumo mensal (kWh) - O valor total do consumo de energia mensal (G)
  8. Toque em Adicionar tarefa para abrir o menu deslizante.
  9. No menu Adicionar tarefa, pode escolher uma ou todas as opções seguintes (H):
    • Executar o dispositivo - Selecionar os dispositivos que pretende acionar
    • Momento ou Automatização - Selecionar o momento em que pretende acionar ou selecionar a automatização que pretende ativar ou desativar.
    • Enviar notificação - Ativar notificação para a automatização.
    • Atraso - Permite definir o tempo de atraso.
    NOTA: Pode adicionar uma ou mais ações através de .

  10. Toque em Período efetivo para definir o intervalo de tempo para a automatização. Pode selecionar qualquer uma das seguintes opções (I):
    • Todo o dia - 24 horas
    • Dia - Do nascer ao pôr do sol
    • Noite - Do pôr do sol ao nascer do sol
    • Personalizado - Período de tempo definido pelo utilizador

  11. Depois de definir todas as ações e condições, toque em Guardar.
    Quando a automatização está guardada, é visível no separador Automatização. Pode tocar no botão ativar/desativar para ativar a automatização.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?