DUG_SysM/SysD_SSO_03

Repor o dispositivo

É possível repor manualmente o dispositivo para as predefinições de fábrica.
Para repor o dispositivo:
  1. Prima ligeiramente o botão de pressão três vezes (< 0,5 s) e, a seguir, prima demorodamente o botão de pressão uma vez (>10 s).
  2. Ao fim de 10 segundos, o LED começa a piscar a vermelho, a a seguir solte o botão de pressão.
    O LED para de piscar após uma reposição bem-sucedida do dispositivo.
  3. A tomada reinicia e pisca a verde durante alguns segundos.
    NOTA: Após a reposição, o LED fica a âmbar.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?