DUG_Unica Blind Control_WSE-02

Об устройстве

Вы можете использовать Connected - выключатель жалюзи (далее называемый выключателем жалюзи ) для управления одним мотором жалюзи или рольставней, который оснащен концевым позиционным выключателем.

Возможности управления

Управление домом с помощью приложения Wiser Home : Для управления выключателем жалюзи через приложение Wiser вам потребуется Wiser IP-шлюз . См. раздел Сопряжение устройства .

Прямое управление: управление выключателем жалюзи всегда можно осуществлять непосредственно на месте. Также можно подключить его с помощью механических двойных кнопок. См. раздел Ручное управление .

Функции

  • защита мотора от повреждения.

  • Работа с блоками расширения (механическая двойная кнопка).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?