DUG_Unica Blind Control_WSE-02

Создание режима автоматизации

Автоматизация позволяет группировать несколько действий, которые обычно выполняются вместе, запускаются автоматически или в установленное время. С помощью приложения Wiser можно создать режимы автоматизации на основе своих требований и пожеланий.
Для создания автоматизации:
  1. На домашней странице нажмите кнопку .
  2. Перейдите к пункту Automation > +], чтобы создать автоматизацию.
  3. Нажать на Редактировать имя, ввести имя режима автоматизации (A), после чего нажать на Сохранить.
    СОВЕТ: Вы можете выбрать изображение крышки, которое представляет вашу автоматизацию, нажав .

  4. Нажать на Выполнено одно из условий, чтобы выбрать один из вариантов условий (B):
    • Все условия выполнены - Автоматизация запускается при выполнении всех условий.
    • Выполнение любого условия - Автоматизация запускается при выполнении хотя бы одного условия.

  5. Нажать на Добавить условие, чтобы открыть раскрывающееся меню.
  6. В меню Добавить условие можно выбрать отдельные или все варианты (C):
    • При изменении погоды – выбрать различные настройки погоды
    • Временной план – установить время и день
    • При изменении состояния устройства – выбрать устройство и его функцию
    Примечание: Вы можете добавить одно или несколько условий с помощью .

  7. Нажмите При изменении состояния устройства > Переключатель управления жалюзи > Процент и обновите процент замыкания и размыкания жалюзи.

  8. Нажать на Добавить задачу, чтобы открыть раскрывающееся меню.
  9. В меню Добавить задачу можно выбрать отдельные или все варианты (D):
    • Запустить устройство – выбрать устройства, которые необходимо запустить
    • Moment или Automation - Выберите момент, который вы хотите запустить, или выберите автоматизацию, которую вы хотите включить или отключить.
    • Send notification - уведомление включения для автоматизации.
    • Delay - Установка времени задержки.
    Примечание: Вы можете добавить одно или несколько действий с помощью .

  10. Нажать на Действительный период, чтобы установить временной диапазон для режима автоматизации. Можно выбрать один из следующих вариантов (E):
    • Круглосуточно – 24 часа
    • Дневное время – от восхода до заката
    • Ночное время – от заката до восхода
    • Настраиваемый – временной диапазон определяется пользователем

  11. После установки всех действий и условий нажать на Сохранить.
    Сохраненный режим автоматизации отображается во вкладке Автоматизация. Для активации режима автоматизации можно нажать на перекидной переключатель.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?