DUG_Unica Blind Control_WSE-02

Удаление устройства

С помощью приложения Wiser можно удалить устройство из списка устройств.
Чтобы удалить устройство:
  1. На главной странице нажмите Все устройства > Переключатель управления жалюзи .
  2. Нажмите , чтобы отобразить дополнительные сведения.
  3. Нажать на Удалить и сбросить на заводские настройки (A).

    совет: Кроме того, для удаления устройства можно нажать на затвор выключателя управления жалюзи на домашней странице.
    Примечание: В рамках удаления устройства выполняется сброс устройства. Если проблема с сбросом сохраняется, см. раздел "Сброс .
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?