DUG_Unica Blind Control_WSE-02

Создание временного плана

Управление устройствами может в полном объеме проходить на основе временного плана. В случае установки временного плана устройства будут работать в заданное время.
Для создания расписания:
  1. На странице Home коснитесь кнопки All devices] >Управление жалюзи/выключатель1G shuttersed.
  2. Для добавления временного плана нажать на Временной план > Добавить временной план.
  3. В меню Добавить временной план установить время (A).
  4. Нажать на Повторить (B), чтобы выбрать дни, для которых необходимо задать временной план.
  5. Нажать на Примечание (C), ввести примечание, после чего нажать на Подтвердить.
  6. Нажать на перекидной переключатель (D), чтобы включить Уведомление для временного плана. Приложение будет отправлять уведомление о выполнении запланированной задачи в установленное время.
  7. Нажать на Управление (E) и выбрать один из вариантов Открыть жалюзи/Закрыть жалюзи.

  8. Нажать на Сохранить.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?