DUG_Unica Blind Control_WSE-02

Использование устройства

Панель управления позволяет открывать/закрывать, увеличивать/уменьшать высоту тени и управлять различными настройками.

На странице Home выберите All devices] >Управление жалюзи Switch,1G shuttersed для доступа к панели управления.

На странице панели управления отображается следующее:

  • Текущее состояние устройства (A)

  • Ползунок для регулировки высоты тени (B)

  • Текущая высота тени в процентах (C)

  • Регулировка положения решетки (D)

  • Временной план (E)

  • Настройки (F)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?