DUG_Unica Blind Control_WSE-02

Управление устройством с помощью приложения

С помощью приложения Wiser можно открывать/закрывать жалюзи
Для управления устройством.
  1. На главной странице нажать на Все устройства.
  2. В выключателе управления жалюзи нажмите на .
  3. В раскрывающемся меню «Управление» выбрать пункт Открыть/Закрыть для управления жалюзи.

  4. Также можно перейти к панели управления устройства для выполнения операции.
    Примечание: На панели управления отображается текущее состояние устройства.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?