DUG_Unica Blind Control_WSE-02

Создание момента

Момент позволяет группировать несколько действий, которые обычно выполняются вместе. С помощью приложения Wiser можно создать моменты на основе своих требований и пожеланий.
Чтобы создать момент:
  1. На странице Home нажмите .
  2. Перейдите к пункту Moment > +), чтобы создать момент.
  3. Нажать на Редактировать имя, ввести имя сценария (A), после чего нажать на Сохранить.
    СОВЕТ: Вы можете выбрать изображение обложки, представляющее ваш момент, нажав .

  4. В разделе Действие нажать на Добавить задачу (B), чтобы открыть раскрывающееся меню.
  5. В меню Добавить задачу можно выбрать отдельные или все действия (C):
    • Запустите устройство - выберите нужные устройства в нужное время.
    • Select Automation - выберите автоматизацию, которую необходимо включить или отключить.
    • Delay - Установка времени задержки.
    ПРИМЕЧАНИЕ: можно добавить одно или несколько действий с помощью пиктограммы .

  6. Нажмите кнопку Run the device > Blind Control Switch]1G shutterисключается необходимость выбора или всех функций, которые необходимо добавить в данный момент:
    • Управление > Открыть жалюзи/Закрыть жалюзи (D).
    • Процент > установить процентное значение (E), необходимое для созданного сценария.

  7. После установки всех действий нажать на Сохранить.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?