DUG_Unica Blind Control_WSE-02

Калибровка

Управление жалюзи поставляется в неоткалиброванном состоянии. Каждый электродвигатель жалюзи зависит от скорости открывания и замыкания (от края до края). Следовательно, время открытия/закрытия жалюзи необходимо установить в приложении.
Примечание:
  • Перед использованием этого устройства в первый раз его необходимо откалибровать, либо его длительность можно настроить вручную.

  • Во время калибровки не управлять жалюзи в ручном режиме или через приложение, чтобы избежать прерывания процесса.

Калибровка шторки


Для калибровки времени автономной работы:

  1. На странице панели управления устройством выберите > SettingsOpen/Close Duration.

  2. В раскрывающемся меню можно настроить время выполнения вручную с помощью кнопки +/- или с помощью ползунка (A), а затем нажать кнопку Confirm].

    Примечание: Чтобы определить время работы по умолчанию вручную, запишите время, требуемое для полного открытия/закрытия шторки (от края до края).
  3. Для калибровки Calibration (B).

  4. В раскрывающемся меню выберите начальную точку калибровки:
    - Начать с верхнего: шторка сдвигается сверху вниз (с замыканием).
    - Начать снизу: шторка должна смещаться снизу вверх (открывание).

  5. Дождитесь, пока задвижка не достигнет начальной точки, а затем Start.

  6. Нажмите Done после того, как задвижка достигнет другого конца.


    Приложение отображает ход выполнения калибровки.
  7. По завершении процесса нажмите кнопку Tilt Calibration во всплывающем окне для калибровки ручки Угол наклона наклона

Калибровка угла наклона среза

Для калибровки угла наклона пластинки:

  1. На странице настроек Угол наклона наклона для выпадающего меню.

  2. Выберите тип наклона (A) на основе установленного электродвигателя, затем нажмите Подтвердить

    Примечание: Если шторка установлена с невращающейся пластинкой или жалюзи, процесс калибровки завершен, и никаких последующих действий не предпринимается.
  3. Прочитайте всплывающее уведомление и нажмите Подтвердить для появления раскрывающегося меню.

  4. Убедитесь, что шторка полностью закрыта, и коснитесь кнопки Prepare.

  5. Установите флажок (B) и Start.

  6. Нажмите Stop (C) для завершения калибровки.

    совет: Вы можете повторно выполнить калибровку, нажав Reset.
  7. Нажмите Done после завершения процесса.


    Приложение отображает ход выполнения калибровки.
    совет: Время автономной работы можно настроить вручную, нажав кнопку
    Duration Adjustment (D).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?