DUG_Unica Blind Control_WSE-02

Сопряжение устройства путем автоматического сканирования

В случае сопряжения устройства путем автоматического сканирования выполняется автоматическое распознавание устройства при включении.
Для сопряжения устройства:
  1. На странице Home нажмите +].
  2. Нажмите Auto scan и коснитесь кнопки Confirm].
  3. При наличии нескольких IP-шлюзов выполнить шаг 4 или перейти к шагу 5.
  4. Нажать на Выбрать концентратор и в раскрывающемся меню выбрать концентратор Wiser.
  5. Коротко нажать кнопку ВВЕРХ/ОТКРЫТЬ (^) 3 раза (< 0,5 с).
    Примечание:
    • Светодиод мигает желтым цветом.

    • Подождать несколько секунд до завершения поиска устройства.

  6. Нажмите кнопку Далее (A) и выберите Переключатель жалюзи .

  7. После успешного добавления устройства нажать на Готово.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?