DUG_Unica Blind Control_WSE-02

Технические характеристики

Номинальное напряжение

230 В пер. тока, 50 Гц

Номинальная мощность

Тип нагрузки Имя загрузки Значение нагрузки
Электродвигатель 500 Вт

Режим ожидания

Максимум 0,4 Вт

Соединительные клеммы

Клеммы с винтовыми зажимами для макс. 2 x 2,5 мм², 0,5 Нм

Блок расширения

Механические двойные кнопки, неограниченное количество, макс. 50 м

Защита плавким предохранителем

Автоматический выключатель на 10 А

Номинальный ток

4 A, cosφ = 0,6

Рабочий диапазон частот

2405–2480 МГц

Макс. передаваемая мощность ВЧ-сигнала

<10 мВт

Протокол обмена данными

Zigbee 3.0 сертифицирован

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?