DUG_Unica Blind Control_WSE-02

Управление устройством вручную

Управление жалюзи можно управлять с помощью управляющего переключателя жалюзи.

  • Длительно нажать управляющий переключатель жалюзи (> 0,5 с), чтобы переместить жалюзи вверх или вниз (A).

    • Нажать (ʌ), чтобы открыть жалюзи.

    • Нажать (v), чтобы закрыть жалюзи.

  • Шторка: Коротко нажать (<0,5 с), чтобы остановить перемещение жалюзи (B).
  • Шторка с наклоняющимися пластинами: Коротко нажмите (<0,5 с) для регулировки положения ламелей жалюзи (C).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?