DUG_Датчик движения с диммером_WSE-01

Изменение пиктограммы устройства

Вы можете изменить значок устройства с помощью приложения Wiser.
  1. На домашней странице выберите устройство, для которого вы хотите изменить значок.
  2. В верхнем правом углу экрана нажмите .
  3. Нажмите кнопку редактирования рядом с именем устройства.
  4. Нажать на Пиктограмма, чтобы отобразить меню.
  5. В раскрывающемся меню выберите один из следующих вариантов (A), чтобы изменить значок устройства:
    • Фотографировать - позволяет нажать на фотографию с мобильной камеры.
    • Выберите в библиотеке значков - позволяет выбрать значок из библиотеки приложений.
    • Выбрать из Альбома - позволяет выбрать фотографию из мобильной галереи.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?