DUG_Датчик движения с диммером_WSE-01

Включение/диммирование с помощью приложения

С помощью приложения Wiser можно включать/выключать и увеличивать/уменьшать яркость устройства.
Порядок включения/выключения устройства:
  1. На главной странице нажать кнопку включения (A), чтобы включить/выключить диммер датчика движения.

  2. Нажмите кнопку ˅ для выполнения общей функции и перетащите ползунок (B) для регулировки яркости диммера.

  3. В качестве альтернативы можно перейти к панели управления Использование устройства устройства и нажать , чтобы включить/выключить и использовать ползунок для регулировки яркости регулятора яркости датчика движения.
    Примечание: На панели управления отображается текущее состояние устройства.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?