DUG_Датчик движения с диммером_WSE-01

Использование устройства

Для доступа к панели управления на главной странице выбрать Все устройства > Диммер датчика движения.

На странице панели управления отображается следующее:

  • Обнаружение движения и текущий уровень освещенности в люкс (A)

  • Текущее состояние устройства и уровень яркости (B)

  • Ползунок для регулировки яркости (C)

  • Временной план (D)

  • Настройки (E)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?