DUG_Датчик движения с диммером_WSE-01

Об устройстве

Connected датчик движения с LED-диммером(далее называемый диммером датчика движения) обнаруживает движущиеся источники тепла (например, людей) и может регулировать омические, индуктивные или емкостные нагрузки и включать их на настраиваемое время перехода через крайнее положение.

Возможности управления

Управление в доме: Для управления датчиком движения посредством приложения Wiser потребуется Wiser IP-шлюз.

Прямое управление: управление датчиком движения всегда можно осуществлять непосредственно на месте. Вы также можете подключить любое количество механических кнопок.

Функции

  • Диапазон обнаружения

  • Автоматическое определение нагрузки

  • Автоматический режим, ручное управление.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?