DUG_Датчик движения с диммером_WSE-01

Сопряжение устройства путем автоматического сканирования

В случае сопряжения устройства путем автоматического сканирования выполняется автоматическое распознавание устройства при включении.
Для сопряжения устройства:
  1. На странице Home нажмите +].
  2. Коснитесь кнопки Auto scan и коснитесь кнопки Confirm™.
  3. При наличии нескольких IP-шлюзов выполнить шаг 4 или перейти к шагу 5.
  4. Нажать на Выбрать концентратор и в раскрывающемся меню выбрать концентратор Wiser.
  5. Коротко нажать кнопку 3 раза (< 0,5 с).
    Примечание:
    • Светодиод мигает желтым цветом.

    • Подождать несколько секунд до завершения поиска устройства.

    совет: Если необходимо соединить несколько устройств одновременно, выполните шаг 5 для каждого устройства и подождите несколько секунд.
  6. Нажмите Next (A) и выберите Motion Sensor Dimmer™.

  7. Нажмите "Готово", когда соединение будет успешно установлено.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?