DUG_Датчик движения с диммером_WSE-01

Редактирование момента

Чтобы изменить момент:
  1. На вкладке Moment найдите момент, когда вы хотите отредактировать, и нажмите .
  2. На странице Edit можно нажать каждый параметр (например, диммер, затвор, задержка, температура и т.д.) для изменения настроек.
    совет:
    • Вы можете добавить одно или несколько действий с помощью .

    • Чтобы удалить существующее действие, сдвиньте каждый элемент влево и нажмите кнопку Delete.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?