DUG_Датчик движения с диммером_WSE-01

Удаление устройства

С помощью приложения Wiser можно удалить устройство из списка устройств.
Чтобы удалить устройство:
  1. На странице Главная выбрать Все устройства > Диммер датчика движения.
  2. Нажмите , чтобы отобразить дополнительные сведения.
  3. Нажать на Удалить и сбросить на заводские настройки (A).

    совет: На домашней странице можно нажать и удерживать регулятор движения для удаления устройства. Для удаления устройства можно нажать на страницу Home™.
    Примечание: В рамках удаления устройства выполняется сброс устройства. Если проблема с сбросом все еще остается, см. сброс устройства.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?