DUG_Датчик движения с диммером_WSE-01

Настройка датчика

Настройка чувствительности

С помощью приложения Wiser можно настроить уровень чувствительности датчика (например, высокий, средний, низкий).

Нажать на Настройка чувствительности и выбрать один из следующих уровней (A):

  • Высокий

  • Средний

  • Низкая

Примечание: При высоком уровне чувствительности обнаруживается малейшее движение.

Задержка обнаружения

С помощью приложения Wiser можно установить время задержки обнаружения.

Нажать Задержка обнаружения и выбрать длительность по времени (B) или Настройка задержки обнаружения (C), чтобы настроить время задержки обнаружения.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?