DUG_Unica Кнопочный диммер_WSE-02

Настройки диммера

С помощью приложения Wiser можно управлять режимами диммера и выполнять настройки.

Для доступа к настройкам диммера:

  1. На странице Главная выбрать Все устройства > Нажимной диммер.

  2. На странице панели управления устройством выбрать Настройки.

Режим диммирования

В случае мерцания света можно изменить режим диммирования в приложении. Это улучшает качество диммирования.

Нажать на Режим диммирования (A) и выбрать один из следующих вариантов:

- Авто — когда к диммеру подключена любая другая нагрузка (например, лампа накаливания)

- RL-LED — когда к диммеру подключен светодиод

Примечание: В этом режиме используется 10 % номинальной нагрузки для предотвращения перегрева диммера, см. Технические данные.

Диапазон диммирования

Можно ограничить максимальную и минимальную яркость подключенной к устройству нагрузки. Это выполняется во избежание мерцания и выключения светодиода.

Нажать на Диапазон диммирования (B) и выполнить одно из следующих действий или оба:

- Минимальная яркость - Перетащите выдвижную ползунок, чтобы ограничить минимальную яркость

совет: Если установить минимальную яркость в самое крайнее правое положение на этой скользящей полосе, то нагрузка будет свечение с минимальной яркостью даже при перетаскивании ползунка до наименьшего значения на панели управления Использование устройства.

- Макс. яркость - Перетащите выдвижную полосу, чтобы ограничить максимальную яркость

совет: При установке максимальной яркости в крайнее левое положение на этой скользящей полосе, нагрузка подсвечивается на максимальной яркости даже при перетаскивании ползунка к высокому значению на панели управления.

Режим подсветки

Можно выбрать режим светодиодного индикатора для простой идентификации состояния устройства.

Нажать на Режим подсветки (C) и выбрать один из следующих вариантов:

- Обратно с нагрузкой - Светодиод на светодиоде горит, когда устройство выключено.

- Соответствует нагрузке - LED на светодиоде горит, когда устройство включено.

- Всегда выкл. - Светодиод на светорегуляторе всегда выключен.

- Always On - Светодиод на светорегуляторе всегда включен.

Информацию по цвету светодиода в каждом режиме см. в разделе Светодиодные индикаторы.

Настройка режима переключения

С помощью этой настройки устройство запоминает последнее состояние устройства.

Нажать на Настройка режима переключения (D) и выбрать один из следующих вариантов:

- 100% - Светодиод горит при максимальной яркости при каждом его включении

- Последний уровень (функция памяти) - Светодиод светится на ранее настроенном уровне яркости при каждом его включении.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?