DUG_Unica Кнопочный диммер_WSE-02

Технические характеристики

Номинальное напряжение

230 В пер. тока, 50 Гц

Номинальная мощность

Тип нагрузки Имя загрузки Значение нагрузки

Светодиод

Светодиод

7–100 ВА

7–20 ВА

трансформатором с железным сердечником:

14–150 ВА

Лампа накаливания

14–200 Вт

Галогенная лампа

14–150 Вт

Электронный понижающий преобразователь

14–150 ВА

Режим ожидания

Макс. 0,4 Вт

Нейтральный провод

Не требуется

Соединительные клеммы

Клеммы с винтовыми зажимами для макс. 2 x 2,5 мм², 0,5 Нм

Блок расширения

Одна кнопка, неограниченное количество, макс. 50 м

Защита плавким предохранителем

Автоматический выключатель на 16 А

Рабочий диапазон частот

2405–2480 МГц

Макс. передаваемая мощность ВЧ-сигнала

<10 мВт

Протокол обмена данными

Zigbee 3.0 сертифицирован

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?