DUG_Unica Кнопочный диммер_WSE-02

Использование устройства

Панель управления позволяет включать/выключать диммер, увеличивать/уменьшать яркость и управлять различными настройками.

Для доступа к панели управления на главной странице выбрать Все устройства > Нажимной диммер.

На странице панели управления отображается следующее:

  • Текущее состояние диммера (A)

  • Ползунок для регулировки яркости (B)

  • Текущая яркость в процентах (C)

  • Временной план (D)

  • Настройки (E)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?