DUG_Unica Кнопочный диммер_WSE-02

Удаление устройства

С помощью приложения Wiser можно удалить устройство из списка устройств.
Чтобы удалить устройство:
  1. На странице Home выберите пункт All devices™ > SCAPKK Dimmerсердечник.
  2. Нажмите , чтобы отобразить дополнительные сведения.
  3. Нажать на Удалить и сбросить на заводские настройки (A).

    совет: Кроме того, можно нажать и удерживать на кнопке Dimmer на странице Home™ для удаления устройства.
    Примечание: В рамках удаления устройства выполняется сброс устройства. Если проблема с сбросом все еще остается, см. сброс устройства.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?