DUG_Unica Кнопочный диммер_WSE-02

Для вашей безопасности

Опасно
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ВСПЫШКИ ДУГОВОГО РАЗРЯДА
Установка электрооборудования должна выполняться только квалифицированными специалистами с соблюдением правил техники безопасности. Квалифицированные специалисты должны иметь подтвержденную квалификацию в следующих областях:
- подключение к электрическим сетям;
- соединение электрических устройств;
- прокладка электрических кабелей;
- правила техники безопасности, местные нормы и правила электромонтажа.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
Опасно
ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ ОТ УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
Выходной разъем может проводить электрический ток даже при отключенной нагрузке.
Перед работой с устройством отсоединить устройство от источника питания с помощью предохранителя во входящей цепи.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
Внимание
Существует опасность повреждения устройства
Подключать только регулируемую нагрузку.
Несоблюдение данных инструкций может привести к серьёзной травме или повреждению оборудования.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?